檢視所有最新資訊 – 台灣易格斯部落格-igus Blog Taiwan

新北石碇區永定國小附幼 – 美化電纜木軸,變成寶貝桌!

Evangeline Lin | 2024 年 10 月 16 日

感謝 igus® 台灣易格斯能贊助兩個電纜軸,暑假經過老師美化的電纜軸,不僅有助於學習區規劃-變成黏土桌&鬆散素材桌,透過創新設計和巧妙利用,廢棄的電纜軸可以轉變為實用且富有藝術感的桌子,讓小朋友喜歡在這兒創作,發揮電線軸變寶貝桌的價值,讓幼兒園的孩子們在創意學習中獲得快樂。

查看更多...

igus 工程塑膠自行車開始批量生產,新名稱為 RCYL

Evangeline Lin | 2024 年 6 月 5 日

來自科隆的自行車由回收的漁網製成,無需潤滑 RCYL 開啟了永續移動的新篇章。以前的 igus:bike 現在被命名為 RCYL – 一種由 50% 的回收漁網製成的自行車。在動態零組件方面,igus 採用了免潤滑、無腐蝕、可回收的高性能工程塑膠 -「零潤滑」。透過在科隆的批量生產,igus 樹立了一個里程碑:公司的目標是在下一季度生產 5,000 輛自行車。然而,這僅僅只是個開始。我們的目標是在世界各地的垃圾掩埋場建立在地化生產,從而結束塑膠循環。

查看更多...

金屬和工程塑膠的結合,翻轉你的認知,帶你認識螺桿螺母

Evangeline Lin | 2024 年 4 月 3 日

免上油,長使用壽命一直都是易格斯產品的特性。市面上有許多的傳動元件,包含軌道,汽缸,螺桿等等,都需要額外的保養和維護。igus® 易格斯在2015年開發了擁有許多專利的高導程螺桿”dryspin”,這是一款免上油免保養的自潤產品,它的圓弧設計更能有效提高效率,增加接觸面積,它不僅擁有金屬的強度,更依靠工程塑膠來提高產品的使用壽命。螺桿是一種將旋轉轉化成線性運動的零件,因此它需要擁有耐溫抗壓等特性。

查看更多...

量身客製的解決方案:首個 3D 列印的 igus® e-chain 輸送架

Evangeline Lin | 2024 年 3 月 26 日

將即裝即用的能量傳輸保護拖鏈系統快速、安全地安裝到機器上,是 igus® 在開發 readychain® 輸送架時追求的目標。它節省了許多工作流程,大大降低了成本和裝配時間。現在,igus® 開發出一種更簡單、更快速、具有潛力的解決方案:第一個由玉米澱粉 3D 列印製成的 readychain® p-rack。它可以根據客戶的要求,以毫米級的精度進行調整。僅需 36 小時即可完成列印:readychain® p-rack 使客戶能夠更快地受益於客製化運輸和裝配輸送架的優勢。

查看更多...

業界實例分享 – 永鉅精密,龍門加工中心機。

Evangeline Lin | 2024 年 1 月 15 日

永鉅精密擅長大型龍門機的開發設計生產,這台 SD-48090 龐然大物,X軸可運行 9 米,Y 軸跨距 4.8 米且Z軸行程超過 2 米的機台。因為行程長,機台採用動柱結構,最重要的油氣水電供應需經由 igus® 易格斯 E4 全閉式拖鏈傳送到揹負在機台上的電氣箱。

查看更多...

igus 徵求使用拖鏈系統的獨特應用

Evangeline Lin | 2024 年 1 月 5 日

第九屆 vector 獎現已開始接受申請!截止日期:2024 年 2 月 9 日
歡迎世界各地的工程師:igus vector 獎即將開始下一屆競賽。這是 igus 第九次為設計工程師和專案經理頒發獎項,表彰他們具創造性、大膽地使用高性能工程塑膠製成的拖鏈系統和電線電纜。獲獎者最高將獲得高達 5,000 歐元的獎金。

查看更多...

阿波羅太陽能車隊 Apollo Solar Car Team – 世界太陽能車挑戰賽

Evangeline Lin | 2023 年 11 月 28 日

這次 Apollo IX 所參與的競賽是於澳洲所舉辦的2023 BWSC ( Bridgestone World Solar Challenge ),賽規上所要求的雙重絕緣保護及線材彎曲、耐燃要求是非常嚴苛的,我們在尋找符合賽規的線材過程中,尋找到 igus® 易格斯的「主軸電纜」,可以符合賽規嚴苛的要求外,並且之前有合作過的經驗,所以邀請 igus® 易格斯「青年學子 YES program – 大專院校行銷推廣」窗口和我們再次合作參與此次的競賽以及 Apollo IX 的完成。在本次的合作中使用的產品是 chainflex® CF885.250.01 主軸電纜及 chainflex® CF885.100.01 主軸電纜。在安裝和操作過程中,我們發現這款雙重絕緣電纜的柔軟性和易安裝性使得我們在製作 Apollo IX 的過程更加順利。堅固的結構和優越的耐久性確保了電力在極端條件下都能夠穩定運行,延長了電路系統的使用壽命。

查看更多...

chainflex® 耐彎曲電纜服務

Evangeline Lin | 2023 年 10 月 23 日

憑藉我們在科隆的客戶服務、遍佈全球的分支機構以及無數的服務合作夥伴,您始終可以在您所在的地方找到合適的聯繫人。我們的專家定期接受教育培訓,保證提供「德國製造」的優質服務。廣泛的線上工具、wiki 和部落格使您能夠快速輕鬆地找到合適的電纜。這篇文章將告訴您更多有關我們數位化服務的資訊。

查看更多...

全球化、數位化和 24/7 對於 chainflex® 耐彎曲電纜意味著什麼?

Evangeline Lin | 2023 年 10 月 17 日

世界的聯繫越來越緊密,一切都必須更有效率。人工智慧和聊天機器人正在承擔越來越多的任務。但過去的問題告訴我們,供應鏈可能會中斷,可能會出現重大問題。這就是為什麼我們建立了一個由生產和儲存地點以及服務合作夥伴組成的全球網路,以適應當今的需求。我們還創建了大量的線上工具,以便您可以隨時獲得資訊或訂購新產品。您可以從我們這裡訂購現成的電纜。如果目錄中沒有合適的解決方案,您可以自己輕鬆利用並線上訂購。我們在業界的長期經驗和內部實驗室的大量測試使我們能夠對產品的使用壽命做出可靠、經過測試的預測。這為您提供了可靠產品,其長使用壽命使您選擇的產品能夠更可持續的使用,因為您不必定期更換它。我們的使用壽命計算器可讓您輕鬆計算預期的使用壽命。

查看更多...

igus:bike 的零組件在測試實驗室中經過測試且安全

Evangeline Lin | 2023 年 10 月 6 日

對 igus 來說,安全是最重要的。因此,當我們將新產品推向市場時,我們會事先對其進行測試。並且在很長一段時間裡,一遍又一遍,然後不斷優化,並再次測試。一直持續到我們對產品使用壽命感到滿意為止。為此,igus® 自 1985 年起就擁有自己的測試實驗室,目前佔地 3,800 平方公尺,其中一小部分是 igus:bike 的測試台。因為只有當每個零組件都滿足我們的要求並且我們確切知道它們在實際條件下能持續多久時,我們才會將自行車正式上市。這就是我們確保它們可靠並提供最大安全性的方式。憑藉我們在建造測試台方面超過 35 年的經驗,igus:bike 的塑膠零件在這裡進行持續測試,

查看更多...

飛機內裝:無所不在的 igus® 產品

Evangeline Lin | 2023 年 9 月 13 日

飛機內裝是旅行的一個重要部分,如果您近期有幸出國,您有沒有注意到當您在飛機上享受著陽光時,您離 igus® 產品不會太遠。igus® 作為運動工程塑膠製造商而聞名。我們不斷參與飛機內裝零件的設計。投入大量時間和資源來幫助設計我們的產品以適應該行業的各種應用。

查看更多...

模組化時代來臨,讓組裝變得更簡單。

Evangeline Lin | 2023 年 8 月 15 日

自動化已經成為市場的趨勢,人力不足是最主要的原因,該如何有效的使用人力資源成為每一個企業需要面對的問題。模組化產品成為各個設備商最優先考慮使用的條件之一。易格斯在產品的模組化有非常成熟的發展和技術,此次介紹的 SLW 螺桿滑台是廣受客戶喜愛的其中一項產品,此項產品結合了易格斯的乾式科技技術,包含了螺桿以及滑軌和滑塊,乾式運行的特性讓此產品免去保養維護,也有效的降低污染的問題。

查看更多...

用於潛在爆炸性環境中的電纜——什麼是 ATEX?

Evangeline Lin | 2023 年 8 月 4 日

您曾聽過“爆炸性環境”嗎?而說到這種情況時,往往也必須提到 ”ATEX”。今天我們將仔細看看這究竟是什麼,為什麼它會與電纜有關?並不是所有稍顯複雜的情況都需要去找特殊的設計或特殊的電纜。通常,我們的 chainflex 系列產品就足以滿足您的要求,它們可安全地被應用在潛在爆炸環境中。

查看更多...

可以保護進入輸送帶的產品免受損壞嗎?

Evangeline Lin | 2023 年 7 月 21 日

人們通常比較關心去優化部件或系統的使用壽命。在包裝和飲料業中,機器的工作頻率特別高,因此部件的使用壽命確實起著重要的作用。但是,延長機器包裝或灌裝產品的使用壽命也同樣重要。最起碼要保護產品免受損壞。在搬運、輸送等過程中,有多種方案可減少刮傷甚至損壞。有一個簡單的解決方案可以防止產品損壞或磨損:iglidur® tribo tape 高性能工程塑膠耐磨片(耐磨膠帶),可以固定在側面護欄上。其特性在於低摩擦係數和低磨損,因此具有很長的使用壽命。保護產品是其最大的優勢。

查看更多...

自潤滑、免維護工程塑膠軸承讓健身變成一種享受!

Evangeline Lin | 2023 年 7 月 14 日

疫情之後,人們重新審視自己的健康。各式各樣的健身器材獲得廣泛發展,同時人們對選用標準也有了更高的需求。每種健身器材都有不同的用途,但有一個共同點:一系列自潤滑複合工程塑膠軸承非常適合作為動態零件。與金屬軸承相比,這些工程塑膠軸承具有許多優勢,在這篇文章中,我們將探討與健身器材產業最相關的主要優勢。

查看更多...

屢獲殊榮的傢俱設計中採用 igus 直線系統作為節省空間的解決方案

Evangeline Lin | 2023 年 6 月 30 日

目前全球許多人都是在不甚寬廣的空間中生活、工作和烹飪。因此實用傢俱的需求越來越大,例如多功能立方體 SQR。這個方形解決方案將廚房櫥櫃、辦公桌和餐桌融合為一體。為創造足夠的儲藏空間,發明者採用了 igus 免上油且持久耐用的 drylin 直線軸承裝置。drylin 直線軸承裝置完善了多功能立方體 SQR 中簡便的抽取系統。

查看更多...

告別油膩膩的手動拉門、自動門,如何實現?

Evangeline Lin | 2023 年 5 月 4 日

工具機產業中無數的銑床、車床和磨床,為了能夠對拖鏈或電線電纜提供適當的建議,產業經理、技術人員、工程師等客戶經常不得不爬上機器一探究竟,手動拉門、自動門、安全防護門等滑動門軌道需要定期上油,油膩的雙手沾滿油污是常態。它不會影響機器的完美機制,但第一印象會帶來最真實的感覺。我們的免上油複合式滑塊可以作為衛生、乾淨的替代方案。

查看更多...

安裝轉盤軸承避免失敗的 3 項必知

Evangeline Lin | 2023 年 3 月 20 日

轉盤軸承是旋轉和轉盤類應用的理想選擇。了解轉盤軸承的設計與性能表現固然重要,但了解某些安裝表面如何影響此類軸承的表現也同樣重要。無論轉盤軸承是透過滾珠軸承還是滑動元件作動,一旦安裝在不當的表面,就會產生故障。如果安裝在不平坦的底座上,轉盤軸承的磨耗表面將以不均勻的方式承受大部分負載,結果;它的負載處理能力可能會受到嚴重影響。

查看更多...

5 個步驟,根據您的應用挑選合適的 dryLin® W 線性滑軌。

Evangeline Lin | 2023 年 2 月 17 日

十多年前,您會在許多機台設備上看到傳統的滾珠軸承或 T 型線性滑軌。如今,行程靈活且耐用的 drylin® W 自潤式線性滑軌的問世已經改變了這個規則。drylin® W 自潤式線性滑軌提供雙軌及單軌的規格,在雙軌的部分省去了校正的必要;單軌的部分則提供較多機構設計的彈性。輕量化、免上油、免保養、低成本的直線滑軌取代了傳統用心軸支撐的連座軸承,其中不必要的軸封、連桿機構和潤滑系統都一併被取代。

查看更多...

更快、更持久、更安靜 —— iglidur® 工程塑膠自潤襯套在筋膜槍的應用

Evangeline Lin | 2023 年 2 月 14 日

隨著人們越來越注重健康,日常生活中,人們對自身的健康管理、體重管理也愈來愈重視。在這個環境因素下,筋膜槍彷彿一夜之間,走進了大家的視線,成為了紅極一時的產品。 從最一開始運動員復健師手中的利器,到健身房中的標準配備,再到長途開車、辦公室久坐的恢復神器,筋膜槍的高頻震動,能有效放鬆筋膜,釋放肌群壓力,迅速緩解運動之後的疲勞。

查看更多...

使用高級 TPE 電纜節省安裝空間並延長使用壽命

Evangeline Lin | 2022 年 12 月 2 日

每次旅行,最讓人頭疼的莫過於是如何收拾行李。你是否對這種場景感到熟悉:暑假即將結束,你匆忙在飯店整理好行李準備回程。當你努力將行李箱收拾得整整齊齊,卻發現空間已經不夠用了。 奇怪!第一次打包時明明都塞得下,難道是可用空間縮小了嗎?機械和設備工程中也存在類似的現象:可用空間越來越小。機器必須變得更緊湊,對移動拖鏈中所有電纜的機械要求也越來越高。但是如果空間不夠,或者對動作的要求很高怎麼辦?這正是 igus® 推出高級 TPE 電纜的地方。

查看更多...

如何運用小彎曲半徑的馬達電纜?

Evangeline Lin | 2022 年 11 月 29 日

任何在大城市尋找停車位的人都會發覺到空間往往是個問題。汽車變得越來越大,此外,與 20 或 30 年前相比,現在道路上的車輛數量明顯增加。 但是,如果將現今汽車的內裝與 80 年代的汽車進行比較,您會發現現今汽車的後車廂小很多。這是因為現今汽車的座椅更加安全、車身更堅固。 此外,汽車現在也應用了更多的技術,這些技術也必須整合在車輛中。更重要的是,內裝更貼合,使其看起來更漂亮。如今,現代化機器擁有更多先進的技術。市場要求機器必須更加緊湊,這對拖鏈的安裝空間也有影響。越來越多用於感測器和匯流排傳輸的電纜也必須與馬達電纜一起放置在拖鏈中,並儘可能減小彎曲半徑。igus® 提供 chainflex® 耐彎曲馬達電纜,其外護套材料由 PVC、PUR 和 TPE 製成。TPE 電纜具有高耐油性和耐多種化學品的能力。TPE 的耐磨性能也明顯優於 PVC 或 PUR 電纜。igus® 所有無鹵 TPE 電纜均獲得 UL 認證。

查看更多...

業界實例分享 – 金怡合,全裝配拖鏈成了空橋守護者。

Evangeline Lin | 2022 年 11 月 24 日

金怡合原先使用傳統的A型架,當登機橋做伸縮時,A型架會做開合,在A型架的頂端對電纜造成非常大的應力,往往電纜在這個地方最容易斷線,也增加了許多維護、人力及時間成本。接受我們的產品推薦後,金怡合在某些案場開始使用 e-chain® 拖鏈系統與 chainflex® 耐彎曲電纜,經過多年的實際測試,對於 igus® 易格斯產品的使用壽命逐漸有了信心,線材替換的頻率也大幅降低。同時金怡合也與各大機場簽訂維修合約,我們的產品品質也大幅減少了電纜線的維修成本。若需要維修的話,金怡合也採納我們的建議使用 E4Q 拖鏈系列,此系列完全不需要工具即可更換內部電線電纜。經過幾次合作,金怡合對於 igus® 易格斯的產品非常有信心,在高雄國際機場全新空橋製造案全部使用 e-chain® 拖鏈系統與 chainflex® 耐彎曲電纜。

查看更多...

gears selection

正齒輪與斜齒輪及其應用

Evangeline Lin | 2022 年 11 月 11 日

齒輪有各種形狀和尺寸,每種類型的齒輪都有其理想的特定應用,並且通常齒輪設計變化很大,以至於重複性不高。但是,某些齒輪類型在設計上非常相似,可以在類似的應用中使用。本文章將研究正齒輪和斜齒輪之間的這種情況,解釋兩者之間的一些差異和各自最適合的應用類型。igus® 提供各種型號和尺寸的錐齒輪和正齒輪,以及透過 3D 列印、射出成型或機械製造的客製齒輪。

查看更多...

耐彎曲電纜七大選型原則

Evangeline Lin | 2022 年 9 月 8 日

電線電纜的種類繁多複雜,例如說電纜本身的設計 ! 所以知道電纜本身的設計原理是非常重要的 ! igus® chainflex® cables 易格斯耐彎曲電線電纜有七個原則確保各產業的成功應用且具有非常長的使用壽命。

查看更多...

完美規劃您的專屬拖鏈

Evangeline Lin | 2022 年 8 月 29 日

使用零配件與否對保護拖鏈的表現有很大的影響。對一位 RD 工程師而言,規劃一條最佳的保護鏈條在設計的過程中至關重要。拖鏈的規格非常多,一旦您決定好拖鏈的規格,下一步就是:選擇配件。此篇文章將為您介紹需要考量的拖鏈零配件。

查看更多...

自潤式線性滑軌drylin®與傳統滾珠軸承線性滑軌的差異

James Wang | 2020 年 7 月 31 日

市面上有許多討論自潤式線性滑軌或滾珠軸承滑軌的系統哪個更好,但實際上要看該應用的特性。顯而易見的是,在很多情況下可以把傳統的滾珠軸承滑軌更換igus® drylin® 免上油線性滑軌來幫助您節省成本。

查看更多...

乙太網路線如何選?哪條乙太網路線最適合我?

James Wang | 2020 年 3 月 20 日

在規劃機台時選擇哪條乙太網路線似乎不是一個重要的議題,但選擇正確的以太網路線(乙太網路電纜)也比您想像的還要重要。如果選到不合適的電纜,則數據將無法正確地傳輸,從而導致機器故障。在本文中,我們將向您介紹不同類型的以太網路線(乙太網路電纜),您只需要根據適合自己的情況來選擇最佳以太網電纜即可。

查看更多...