iglidur
在齒輪材料討論中,常常聽到一個觀點:「PEEK 強度更高,所以齒輪壽命更好。」材料強度 ≠ 齒輪耐磨壽命。齒輪失效,更多來自摩擦行為,而不是單純的拉伸強度。iglidur® 免上油耐磨材料的優勢在於,固體潤滑劑被整合於材料內部。這代表不是靠外部油脂維持潤滑,而是透過材料本體控制摩擦行為。在高循環運動設備中,這種設計可以降低維護不確定性。
對 igus 來說,安全是最重要的。因此,當我們將新產品推向市場時,我們會事先對其進行測試。並且在很長一段時間裡,一遍又一遍,然後不斷優化,並再次測試。一直持續到我們對產品使用壽命感到滿意為止。為此,igus® 自 1985 年起就擁有自己的測試實驗室,目前佔地 3,800 平方公尺,其中一小部分是 igus:bike 的測試台。因為只有當每個零組件都滿足我們的要求並且我們確切知道它們在實際條件下能持續多久時,我們才會將自行車正式上市。這就是我們確保它們可靠並提供最大安全性的方式。憑藉我們在建造測試台方面超過 35 年的經驗,igus:bike 的塑膠零件在這裡進行持續測試,
人們通常比較關心去優化部件或系統的使用壽命。在包裝和飲料業中,機器的工作頻率特別高,因此部件的使用壽命確實起著重要的作用。但是,延長機器包裝或灌裝產品的使用壽命也同樣重要。最起碼要保護產品免受損壞。在搬運、輸送等過程中,有多種方案可減少刮傷甚至損壞。有一個簡單的解決方案可以防止產品損壞或磨損:iglidur® tribo tape 高性能工程塑膠耐磨片(耐磨膠帶),可以固定在側面護欄上。其特性在於低摩擦係數和低磨損,因此具有很長的使用壽命。保護產品是其最大的優勢。
你可能從小孩身上發現這一點:享受美味薯條的同時,常常沾得手指油油的。衣服佈滿油漬,是常有的事……沒有人喜歡油膩,沒有人喜歡衣服上的油漬。如果您使用滾珠軸承、齒輪或直線導軌等機械元件,這種污染是無法避免的,對吧?潤滑劑確保了金屬軸承的功能,但在許多應用中也可能具有極大的破壞性。顯而易見,操作人員的雙手總是沾滿油污,但對於其他產業應用呢?在食品或藥品的生產和包裝中,無塵室中高度敏感的芯片生產或在醫療技術和造紙工業中,使用潤滑油將會造成污染,對生態環境造成不利影響。 由高性能工程塑膠製成的乾式科技自潤軸承可以解決這些問題。igus® 易格斯的 iglidur® 自潤軸承在加工過程中已經嵌入固體潤滑劑,完全不需要反覆上油保養,因此更加乾淨、衛生。