免保養 – 第 2 頁 – 台灣易格斯部落格-igus Blog Taiwan

關鍵字:

免保養

安靜運行對線性滑軌(直線導軌)有多重要?

Evangeline Lin | 2022 年 5 月 23 日

無論是在家裡、實驗室還是醫院,吵雜的機器設備都很容易使人焦慮。飯店的電梯、洗碗機或冰箱似乎時常在晚上重新啟動電源。但是,當您早上出差時,打開抽屜時所發出的異音或新手提箱在地板上滾動的噪音也令人不悅。安靜,是一種無聲的力量。當我們比較傳統滾珠滑軌和 drylin® 線性滑軌時,可以很快理解到:「做出正確的選擇,有助於減少噪音。」讓我們思考在醫療技術、實驗室、傢俱和廚房領域以及其他產品應用,正如我們在餐飲行業中看到的移動機器人,自動化將豐富我們的日常生活。如果這是未來的趨勢,那麼這些有趣的應用至少應該保持安靜!

查看更多...

告別髒汙,不油你手。還你乾淨雙手!

Evangeline Lin | 2022 年 5 月 19 日

你可能從小孩身上發現這一點:享受美味薯條的同時,常常沾得手指油油的。衣服佈滿油漬,是常有的事……沒有人喜歡油膩,沒有人喜歡衣服上的油漬。如果您使用滾珠軸承、齒輪或直線導軌等機械元件,這種污染是無法避免的,對吧?潤滑劑確保了金屬軸承的功能,但在許多應用中也可能具有極大的破壞性。顯而易見,操作人員的雙手總是沾滿油污,但對於其他產業應用呢?在食品或藥品的生產和包裝中,無塵室中高度敏感的芯片生產或在醫療技術和造紙工業中,使用潤滑油將會造成污染,對生態環境造成不利影響。 由高性能工程塑膠製成的乾式科技自潤軸承可以解決這些問題。igus® 易格斯的 iglidur® 自潤軸承在加工過程中已經嵌入固體潤滑劑,完全不需要反覆上油保養,因此更加乾淨、衛生。

查看更多...

高中物理探究實作 Brilliant Pattern 實驗

Evangeline Lin | 2022 年 3 月 8 日

這次的實驗是測試及實驗藉由紅光雷射照亮一顆小水滴,我看見了光的折射、繞射光學中基本現象,將實驗結果仔細探討,深入研究後,我也觀察到許多美麗的干涉、繞射條紋, 在實驗以及聽教授講解的過程中不僅讓學我到各種不同的物理知識實驗,在自己能夠動手做實驗的同時得到巨大的成就感。過程中也慢慢的從木棒、曬衣夾、擴展夾,改為現在所看到台灣易格斯所提供的零件,也使我的實驗更加精準,在於雷射對準水滴方便了許多,因為最困難的是怎麼讓雷射精準的發射到水滴,每次都要調整很久才能讓圖形剛好在正中央。這個實驗所能再實驗的變因還有很多,希望之後能對這個實驗能夠再研究一下,做出更多不同且有趣好玩的實驗變因。特別感謝台灣易格斯無償提供 drylin® W Econ 免上油線性滑軌系統雙軌 WS-CA,讓此實驗可以順利完成。

查看更多...

葡萄去梗機

突破傳統:耐磨工程塑膠軸承提高葡萄酒生產的使用壽命和衛生水準

Evangeline Lin | 2021 年 9 月 6 日

德國巴登的葡萄收穫季約在八月初展開序幕。葡萄採摘後的去梗工序對葡萄酒的品質有著至關重要的作用。使用去梗機可以非常輕柔地把葡萄從葡萄梗上分離出來,義大利 Siprem 公司的去梗機使用了免上油和免保養的 iglidur® J 自潤乾式軸承,其內置滾筒,可以延長機器的使用壽命。

查看更多...

游泳池乾淨的秘密 – xiros® 滾珠軸承用於泳池清潔設備

Evangeline Lin | 2021 年 8 月 19 日

當夏季來臨時,越來越多的人喜歡在家裡度過假期,在想要過癮的玩水之前,需要再次將泳池好好清理一番。但游泳愛好者遇到了一個問題:冬季積聚的樹葉和苔蘚很難清除。這時 Poolwonder Turbo XL 泳池清潔設備就能派上用場。 igus® 易格斯的 xiros® 工程塑膠滾珠軸承幫助機器平穩運行,除了免潤滑和免維護外,它還具有重量輕、使用壽命長和耐腐蝕等諸多優點。

查看更多...

成功大學方程式賽車隊 – 征途最高殿堂的路上有我們。

Evangeline Lin | 2021 年 8 月 3 日

成功大學方程式賽車隊由一群對賽車充滿理想的成大學生組成,目標是每年自行設計並實際做出一台屬於我們的電動賽車,並參與全球最大的學生工程賽事—— FSAE。儘管今年受到疫情影響無法順利出國參賽,我們仍盡最大的努力實現「一年一車」的願景。在車輛的組裝過程中,需要使用到線性軸承等零組件,而 igus® 易格斯擁有非常符合我們需求且種類繁多的相關產品,加上過往良好的合作經驗,因此成為我們的首選。igus® 台灣易格斯的「青年學子 YES program」是此次的主要聯絡窗口,該計畫曾贊助世界各國的多個學生方程式賽車,所以總能很順利地理解並確認我們的需求。此次的贊助商品包含運用於懸吊、轉向與制動系統的各式軸承及軸襯套,良好的溝通過程與產品品質幫助我們順利完成賽車底盤的加工製作。隨著暑假期間的密集加工,我們也將於九月初舉行新車發表會,並在隨後與全國各大專院校的賽車團隊舉行聯合展演。非常感謝 igus® 台灣易格斯公司的協助與支持,同時能根據我們的需求適時提供相關建議,讓我們得以在零組件的選擇與加工過程中更為順利。

查看更多...

耐髒汙的 igus® 易格斯線性滑軌在跳遠比賽中顯示成績

Evangeline Lin | 2021 年 7 月 29 日

讓體育場觀眾可以在跳遠比賽期間看到選手們跳了多遠,主辦單位採用鐳射技術在沙坑中投射線條。其中之一是 Golden Fly Sports GmbH 及其「PrimeLine 系統」。開發人員設定了最高標準:所有部件必須堅固耐用,最重要的是防砂,同時要重量輕。為此,他們選擇了igus® 易格斯的免上油且免保養的 drylin® 線性滑軌系統。即使在長時間的比賽中,它們也可以持續使用。

查看更多...

獲得專利的 dryspin® 螺桿技術用於汽車產業 – 免潤滑且順暢運行

Evangeline Lin | 2021 年 7 月 19 日

汽車外部和內部的自動化程度以及相關的品質要求不斷提高。 與此同時,制動器變得越來越小,驅動部件必須被更高效地設計。為了在無需額外上油的情況下,高效驅動動態零組件,汽車產業中越來越多的客戶使用獲得專利的 dryspin® 高導程螺桿技術。不銹鋼或硬質陽極氧化鋁螺桿與經驗證的 iglidur® 高性能工程塑膠產品系列相結合,採用 dryspin® 技術的螺桿和螺母基於免潤滑的線性技術,能夠帶來許多至關重要的好處。

查看更多...

DryLin® WJRM

降低驅動力和摩擦力的 drylin® WJRM 混合軸承(複合式軸承)

Evangeline Lin | 2021 年 5 月 6 日

drylin® WJRM – 機台滑門的最佳利器,igus® 易格斯 DryLin® WJRM 是一種經濟實惠的免上油線性滑塊,滾動和滑動的結合得以易於移動,設計宗旨是要降低驅動力和軸承摩擦力,擁有多種型號、款式可供選擇。完全免潤滑、免保養、高耐磨、抗屑效果佳。

查看更多...

包裝機械中的位置調節

Evangeline Lin | 2021 年 3 月 31 日

包裝機械都有很多位置調節的地方。它們通常由梯形螺桿螺母和相應的螺桿製成。許多採用金屬螺桿螺母的方案。為了順暢調節,往往需要添加大量的潤滑油。如果環境比較惡劣,這代表著必須定期上油和保養。可能沒有什麼比造成整個生產線停止更糟糕的了。您一定希望專注於重要的事情,而不是去反覆保養和潤滑金屬螺桿螺母。或許您想徹底解決位置調節中的潤滑並提高系統的運行可靠性?

查看更多...