igus
無論是在家裡、實驗室還是醫院,吵雜的機器設備都很容易使人焦慮。飯店的電梯、洗碗機或冰箱似乎時常在晚上重新啟動電源。但是,當您早上出差時,打開抽屜時所發出的異音或新手提箱在地板上滾動的噪音也令人不悅。安靜,是一種無聲的力量。當我們比較傳統滾珠滑軌和 drylin® 線性滑軌時,可以很快理解到:「做出正確的選擇,有助於減少噪音。」讓我們思考在醫療技術、實驗室、傢俱和廚房領域以及其他產品應用,正如我們在餐飲行業中看到的移動機器人,自動化將豐富我們的日常生活。如果這是未來的趨勢,那麼這些有趣的應用至少應該保持安靜!
你可能從小孩身上發現這一點:享受美味薯條的同時,常常沾得手指油油的。衣服佈滿油漬,是常有的事……沒有人喜歡油膩,沒有人喜歡衣服上的油漬。如果您使用滾珠軸承、齒輪或直線導軌等機械元件,這種污染是無法避免的,對吧?潤滑劑確保了金屬軸承的功能,但在許多應用中也可能具有極大的破壞性。顯而易見,操作人員的雙手總是沾滿油污,但對於其他產業應用呢?在食品或藥品的生產和包裝中,無塵室中高度敏感的芯片生產或在醫療技術和造紙工業中,使用潤滑油將會造成污染,對生態環境造成不利影響。 由高性能工程塑膠製成的乾式科技自潤軸承可以解決這些問題。igus® 易格斯的 iglidur® 自潤軸承在加工過程中已經嵌入固體潤滑劑,完全不需要反覆上油保養,因此更加乾淨、衛生。
不斷增加的價格和成本壓力正迫使產品開發轉向創新替代方案。這正是價值工程 (VAVE) 出現的目的。VAVE 是一種精進技術、流程和成本的有效方法。在注重效率和數量的汽車產業,VAVE 的實施是當務之急,其主要目標是提高競爭優勢。多年來,這種方法一直在不斷完善。價值分析成為價值工程,進而成為全面的價值管理。它是一種根據所使用的資源和材料為客戶提供簡單、實用的管理技術。如今,VAVE 已成為系列和預開發系列產品成本降低的措施。
隨著疫情發展趨緩,進入後疫情時代,生活逐漸回到正軌,人們的距離不再隔著螢幕,而展覽也不再只能透過線上的虛擬展示,更多的是人與人之間的實體接觸、交談對話。經歷了兩年的等待,2022 年的工具機展,開啟了展覽的第一槍。此次 TIMTOS 結合 TMTS,讓許久未見的工具機夥伴們重新聚首。而 igus® 易格斯地處工具機重鎮,當然沒有缺席本次的盛會。 igus® 易格斯的乾式軸承產品群中,drylin® 鋁擠型軌道搭配小巧精實的滑塊組合,一直都是工程師在想要減少空間又維持滑順度時的好選項!位於后里的高明精機工業 Kao Ming Machinery,本次展出 KMC-325GM 的動柱龍門機型,在前門的拉門上,應用了 igus® 易格斯的 drylin® W 滑軌組合:WS-16 及 WJRM-01-16。據現場研發同仁的分享,在良好的防塵機構設計下,igus® 易格斯的軌道運行良好,減少了安裝空間的需要。我們很高興 igus® 易格斯的產品可以幫助客戶的設計。
「易起械逅」以國內高中職在學學生為參加對象,透過競賽縮短學用之間距離,加速推動工業 4.0 的技術與應用並結合實作的經驗,提倡互助學習,鼓勵團隊合作外,期許參賽高中職生經由營隊體驗與動手做的過程,發現其對機器人領域的興趣,透過競賽方式發掘相關產業人才,促進產學合作交流。營隊採培訓與決賽的模式規劃,決賽題目以德商台灣易格斯 igus® 的模組化機械手臂實作為主要評分項目,透過機械手臂進行平面堆棧和立體堆棧易格斯產品,以速度和整齊度為評分標準,期許以生活化的競賽內容包裝實作知識,引導學生了解未來發展趨勢,同時滿足學生學習及產業發展雙向的需求。
這次的實驗是測試及實驗藉由紅光雷射照亮一顆小水滴,我看見了光的折射、繞射光學中基本現象,將實驗結果仔細探討,深入研究後,我也觀察到許多美麗的干涉、繞射條紋, 在實驗以及聽教授講解的過程中不僅讓學我到各種不同的物理知識實驗,在自己能夠動手做實驗的同時得到巨大的成就感。過程中也慢慢的從木棒、曬衣夾、擴展夾,改為現在所看到台灣易格斯所提供的零件,也使我的實驗更加精準,在於雷射對準水滴方便了許多,因為最困難的是怎麼讓雷射精準的發射到水滴,每次都要調整很久才能讓圖形剛好在正中央。這個實驗所能再實驗的變因還有很多,希望之後能對這個實驗能夠再研究一下,做出更多不同且有趣好玩的實驗變因。特別感謝台灣易格斯無償提供 drylin® W Econ 免上油線性滑軌系統雙軌 WS-CA,讓此實驗可以順利完成。
在選擇電纜時,人們經常討論價格,但很少討論成本,對於在拖鏈中經過數百萬次循環開發的高品質電纜,廉價電纜的成本可能高出許多倍。尤其是在現今環境下,避免浪費和保護環境是大眾關注的議題。重要的是不要只關注價格,更重要的是零組件的使用壽命。一聽到「塑膠」,人們的直覺反應通常會認為其對環境有害。igus® 對可持續性進行了許多反思與展望,其眾多項目都真正將其付諸實踐。在 igus®,我們從不停止以各種方式學習和改進。您可以在此篇文章中獲得有關 igus® 可持續性發展的一些見解。
在家中或辦公室中佈線電纜通常是一項艱鉅的任務。 例如,用於連接印表機或監視器的大量電纜,必須安全可靠地佈線。 這是因為傢俱變得越來越多功能化,以使工作場所盡可能靈活。 igus® 為辦公室、傢俱產業的應用提供了許多解決方案,可節省安裝空間和裝配時間。