易格斯
每次旅行,最讓人頭疼的莫過於是如何收拾行李。你是否對這種場景感到熟悉:暑假即將結束,你匆忙在飯店整理好行李準備回程。當你努力將行李箱收拾得整整齊齊,卻發現空間已經不夠用了。 奇怪!第一次打包時明明都塞得下,難道是可用空間縮小了嗎?機械和設備工程中也存在類似的現象:可用空間越來越小。機器必須變得更緊湊,對移動拖鏈中所有電纜的機械要求也越來越高。但是如果空間不夠,或者對動作的要求很高怎麼辦?這正是 igus® 推出高級 TPE 電纜的地方。
任何在大城市尋找停車位的人都會發覺到空間往往是個問題。汽車變得越來越大,此外,與 20 或 30 年前相比,現在道路上的車輛數量明顯增加。 但是,如果將現今汽車的內裝與 80 年代的汽車進行比較,您會發現現今汽車的後車廂小很多。這是因為現今汽車的座椅更加安全、車身更堅固。 此外,汽車現在也應用了更多的技術,這些技術也必須整合在車輛中。更重要的是,內裝更貼合,使其看起來更漂亮。如今,現代化機器擁有更多先進的技術。市場要求機器必須更加緊湊,這對拖鏈的安裝空間也有影響。越來越多用於感測器和匯流排傳輸的電纜也必須與馬達電纜一起放置在拖鏈中,並儘可能減小彎曲半徑。igus® 提供 chainflex® 耐彎曲馬達電纜,其外護套材料由 PVC、PUR 和 TPE 製成。TPE 電纜具有高耐油性和耐多種化學品的能力。TPE 的耐磨性能也明顯優於 PVC 或 PUR 電纜。igus® 所有無鹵 TPE 電纜均獲得 UL 認證。
金怡合原先使用傳統的A型架,當登機橋做伸縮時,A型架會做開合,在A型架的頂端對電纜造成非常大的應力,往往電纜在這個地方最容易斷線,也增加了許多維護、人力及時間成本。接受我們的產品推薦後,金怡合在某些案場開始使用 e-chain® 拖鏈系統與 chainflex® 耐彎曲電纜,經過多年的實際測試,對於 igus® 易格斯產品的使用壽命逐漸有了信心,線材替換的頻率也大幅降低。同時金怡合也與各大機場簽訂維修合約,我們的產品品質也大幅減少了電纜線的維修成本。若需要維修的話,金怡合也採納我們的建議使用 E4Q 拖鏈系列,此系列完全不需要工具即可更換內部電線電纜。經過幾次合作,金怡合對於 igus® 易格斯的產品非常有信心,在高雄國際機場全新空橋製造案全部使用 e-chain® 拖鏈系統與 chainflex® 耐彎曲電纜。
雙關節球接頭又稱萬向接頭、虎克接頭或連桿(長的像狗骨頭),主要由結構組件與關節組合而成,可應用於多種類型的機構系統。市面上已有許多種萬向接頭,但工程塑膠萬向接頭有許多獨一無二的特色及優點是競品所沒有的。無論是哪種材質,萬向接頭在汽車、農業、倉儲物流、包裝機及醫療器材產業都扮演了重要的角色。而以工程塑膠複合材質製成的萬向接頭具有容易安裝、經濟高效的特性,且幾乎適用於任何應用。
如何從設計方面著手來減輕重量呢?最簡單的方法是材料選擇。鋼是工程塑膠和鋁的重量的五倍和兩倍半,工程塑膠的靈活形狀提供了更多重量優勢。在選擇線性滑軌時必須考慮到這一點,drylin® 線性滑軌藉由工程塑膠滑塊在陽極氧化鋁上移動。最佳負載分佈確保滑塊不會傷害鋁軸。您可以想像一下滑雪板和雪鞋之間的關係,表面積大、表面負載小、倒塌危險小。由於技術原因,傳統滾珠滑軌不能在鋁軌上連續移動,因為會讓鋁軌承受的表面壓力太大,硬質陽極氧化層非常薄。在負載下,點接觸的滾珠軸承會在表面留下痕跡並損壞導軌。
無論是在家裡、實驗室還是醫院,吵雜的機器設備都很容易使人焦慮。飯店的電梯、洗碗機或冰箱似乎時常在晚上重新啟動電源。但是,當您早上出差時,打開抽屜時所發出的異音或新手提箱在地板上滾動的噪音也令人不悅。安靜,是一種無聲的力量。當我們比較傳統滾珠滑軌和 drylin® 線性滑軌時,可以很快理解到:「做出正確的選擇,有助於減少噪音。」讓我們思考在醫療技術、實驗室、傢俱和廚房領域以及其他產品應用,正如我們在餐飲行業中看到的移動機器人,自動化將豐富我們的日常生活。如果這是未來的趨勢,那麼這些有趣的應用至少應該保持安靜!
不斷增加的價格和成本壓力正迫使產品開發轉向創新替代方案。這正是價值工程 (VAVE) 出現的目的。VAVE 是一種精進技術、流程和成本的有效方法。在注重效率和數量的汽車產業,VAVE 的實施是當務之急,其主要目標是提高競爭優勢。多年來,這種方法一直在不斷完善。價值分析成為價值工程,進而成為全面的價值管理。它是一種根據所使用的資源和材料為客戶提供簡單、實用的管理技術。如今,VAVE 已成為系列和預開發系列產品成本降低的措施。