耐彎曲電線電纜
在選擇電纜時,人們經常討論價格,但很少討論成本,對於在拖鏈中經過數百萬次循環開發的高品質電纜,廉價電纜的成本可能高出許多倍。尤其是在現今環境下,避免浪費和保護環境是大眾關注的議題。重要的是不要只關注價格,更重要的是零組件的使用壽命。一聽到「塑膠」,人們的直覺反應通常會認為其對環境有害。igus® 對可持續性進行了許多反思與展望,其眾多項目都真正將其付諸實踐。在 igus®,我們從不停止以各種方式學習和改進。您可以在此篇文章中獲得有關 igus® 可持續性發展的一些見解。
細節中往往隱藏了最重要的潛在需求,新型 igus® chainflex® 耐彎曲電纜專用運輸紙箱就是這種情況。沒有電纜捲軸也可以正確地展開電線電纜?透過 chainflex® CASE,igus® 提供了一個實用的解決方案。這個聰明的想法不僅降低了交貨和儲存空間的成本,而且透過掃描 QR code ,可直接在線上商店快速重新訂購。
本團隊與 igus® 台灣易格的合作已邁入第四年,從四代車到目前正在開發的六代車,都能看見 igus® 台灣易格斯的支持。2017年,在本團隊最艱困的時期, igus® 台灣易格斯向我們伸出援手,贊助高壓線纜,協助本隊完成架設電動車中最核心的電力系統。貴司的大力支持,使清大賽車工廠於2019年日本學生方程式競賽表現亮眼,勇奪電車組第二名,目前累積排名為亞洲排名第二、世界排名第二十一名。本年度我們有幸參訪貴司,商議合作內容,報告目前車隊進度以及未來展望。感謝igus® 台灣易格斯協助本團隊電系組,提供能承受高電壓、高電流的耐彎曲電線電纜、馬達遮罩線以及 igus® 台灣易格斯最引以為傲的耐磨工程塑膠自潤軸承、魚眼端桿軸承等。
igus® 的使命是製造高品質的產品,但這些產品也應該幫助客戶降低成本。「幫助客戶降低成本並精進技術」是我們的座右銘。為此,需要根據應用參數來確定產品的使用壽命。多年來,我們在 3,800 平方公尺的測試實驗室中積累了廣泛經驗。因此,測試是我們預測使用壽命的基礎。chainflex® 保固服務向客戶明確聲明了拖鏈中電纜的預期使用壽命。根據應用參數,igus® 保證拖鏈的使用壽命高達 4,000 萬次往返次數或 36 個月(以先到者為準)。
這是一個重要的問題。因為測試需要花費大量的時間和金錢。每個電纜製造商不是都有都必須執行的標準測試嗎?測試標準能帶給我們什麼資訊? 作為客戶,您可以從中獲得什麼優勢?我們將在今天的文章中回答所有這些問題。
對於像 igus® 這樣的工程塑膠公司如何開發用於拖鏈的耐用電纜?當 igus® 於 1971 年推出第一條工程塑膠拖鏈時,許多客戶對新能源供應概念充滿熱情,並希望對其系統進行改造。這需要大量的開發、實驗和測試。詳細評估哪些因素對電線電纜是重要的,以及它們必須具有哪些特性才能確保較長的使用壽命。在 1988 年推出第一條 chainflex® 耐彎曲電纜 CF1 之後,igus® 的電纜產品組合逐年增長。密集的測試和與客戶的密切合作使我們能夠不斷擴展各種電纜系列。如今我們可以提供廣泛的電線電纜產品組合,專門用於拖鏈應用,擁有超過 1,350 種電纜類型,常備庫存可現貨供應。
為什麼我們需要 UL 認證證書?最近許多客戶一直在詢問 igus® 易格斯為什麼要在我們的產品組合中添加另一個證書。為什麼我們需要 UL 認證證書?它代表了什麼,與現有的有何不同?我們將在這篇文章中討論它們,並解釋是什麼讓 UL Verified 如此獨特。
成功大學方程式賽車隊因為有 igus® 台灣易格斯的大力協助,讓團隊能夠繼續進行加工環節,並預計於今年九月初發表新車與參加台灣大學生賽車隊聯合展演活動,期待屆時新車的亮相!非常感謝業務工程師張國豐先生一直以來的協助與關心,讓團隊能夠順利選擇適合的產品進行加工。在過程中,也能深刻地感受到 igus® 台灣易格斯是一間相當注重客戶需求,能夠精準提供服務的公司。