自潤軸承
igus® 易格斯邀請您在 2025 年 9 月 10 日至 12 日舉辦的 SEMICON Taiwan 蒞臨我們的攤位 Q5330! 了解更多關於我們創新且經過驗證的產品,探討引領 AI 時代的晶片創新與智慧製造,汲取半導體供應鏈、先進製程等成功經驗,掌握最新市場趨勢!
對 igus 來說,安全是最重要的。因此,當我們將新產品推向市場時,我們會事先對其進行測試。並且在很長一段時間裡,一遍又一遍,然後不斷優化,並再次測試。一直持續到我們對產品使用壽命感到滿意為止。為此,igus® 自 1985 年起就擁有自己的測試實驗室,目前佔地 3,800 平方公尺,其中一小部分是 igus:bike 的測試台。因為只有當每個零組件都滿足我們的要求並且我們確切知道它們在實際條件下能持續多久時,我們才會將自行車正式上市。這就是我們確保它們可靠並提供最大安全性的方式。憑藉我們在建造測試台方面超過 35 年的經驗,igus:bike 的塑膠零件在這裡進行持續測試,
人們通常比較關心去優化部件或系統的使用壽命。在包裝和飲料業中,機器的工作頻率特別高,因此部件的使用壽命確實起著重要的作用。但是,延長機器包裝或灌裝產品的使用壽命也同樣重要。最起碼要保護產品免受損壞。在搬運、輸送等過程中,有多種方案可減少刮傷甚至損壞。有一個簡單的解決方案可以防止產品損壞或磨損:iglidur® tribo tape 高性能工程塑膠耐磨片(耐磨膠帶),可以固定在側面護欄上。其特性在於低摩擦係數和低磨損,因此具有很長的使用壽命。保護產品是其最大的優勢。
你可能從小孩身上發現這一點:享受美味薯條的同時,常常沾得手指油油的。衣服佈滿油漬,是常有的事……沒有人喜歡油膩,沒有人喜歡衣服上的油漬。如果您使用滾珠軸承、齒輪或直線導軌等機械元件,這種污染是無法避免的,對吧?潤滑劑確保了金屬軸承的功能,但在許多應用中也可能具有極大的破壞性。顯而易見,操作人員的雙手總是沾滿油污,但對於其他產業應用呢?在食品或藥品的生產和包裝中,無塵室中高度敏感的芯片生產或在醫療技術和造紙工業中,使用潤滑油將會造成污染,對生態環境造成不利影響。 由高性能工程塑膠製成的乾式科技自潤軸承可以解決這些問題。igus® 易格斯的 iglidur® 自潤軸承在加工過程中已經嵌入固體潤滑劑,完全不需要反覆上油保養,因此更加乾淨、衛生。
不斷增加的價格和成本壓力正迫使產品開發轉向創新替代方案。這正是價值工程 (VAVE) 出現的目的。VAVE 是一種精進技術、流程和成本的有效方法。在注重效率和數量的汽車產業,VAVE 的實施是當務之急,其主要目標是提高競爭優勢。多年來,這種方法一直在不斷完善。價值分析成為價值工程,進而成為全面的價值管理。它是一種根據所使用的資源和材料為客戶提供簡單、實用的管理技術。如今,VAVE 已成為系列和預開發系列產品成本降低的措施。