首頁
雙關節球接頭又稱萬向接頭、虎克接頭或連桿(長的像狗骨頭),主要由結構組件與關節組合而成,可應用於多種類型的機構系統。市面上已有許多種萬向接頭,但工程塑膠萬向接頭有許多獨一無二的特色及優點是競品所沒有的。無論是哪種材質,萬向接頭在汽車、農業、倉儲物流、包裝機及醫療器材產業都扮演了重要的角色。而以工程塑膠複合材質製成的萬向接頭具有容易安裝、經濟高效的特性,且幾乎適用於任何應用。
如何從設計方面著手來減輕重量呢?最簡單的方法是材料選擇。鋼是工程塑膠和鋁的重量的五倍和兩倍半,工程塑膠的靈活形狀提供了更多重量優勢。在選擇線性滑軌時必須考慮到這一點,drylin® 線性滑軌藉由工程塑膠滑塊在陽極氧化鋁上移動。最佳負載分佈確保滑塊不會傷害鋁軸。您可以想像一下滑雪板和雪鞋之間的關係,表面積大、表面負載小、倒塌危險小。由於技術原因,傳統滾珠滑軌不能在鋁軌上連續移動,因為會讓鋁軌承受的表面壓力太大,硬質陽極氧化層非常薄。在負載下,點接觸的滾珠軸承會在表面留下痕跡並損壞導軌。
無論是在家裡、實驗室還是醫院,吵雜的機器設備都很容易使人焦慮。飯店的電梯、洗碗機或冰箱似乎時常在晚上重新啟動電源。但是,當您早上出差時,打開抽屜時所發出的異音或新手提箱在地板上滾動的噪音也令人不悅。安靜,是一種無聲的力量。當我們比較傳統滾珠滑軌和 drylin® 線性滑軌時,可以很快理解到:「做出正確的選擇,有助於減少噪音。」讓我們思考在醫療技術、實驗室、傢俱和廚房領域以及其他產品應用,正如我們在餐飲行業中看到的移動機器人,自動化將豐富我們的日常生活。如果這是未來的趨勢,那麼這些有趣的應用至少應該保持安靜!
你可能從小孩身上發現這一點:享受美味薯條的同時,常常沾得手指油油的。衣服佈滿油漬,是常有的事……沒有人喜歡油膩,沒有人喜歡衣服上的油漬。如果您使用滾珠軸承、齒輪或直線導軌等機械元件,這種污染是無法避免的,對吧?潤滑劑確保了金屬軸承的功能,但在許多應用中也可能具有極大的破壞性。顯而易見,操作人員的雙手總是沾滿油污,但對於其他產業應用呢?在食品或藥品的生產和包裝中,無塵室中高度敏感的芯片生產或在醫療技術和造紙工業中,使用潤滑油將會造成污染,對生態環境造成不利影響。 由高性能工程塑膠製成的乾式科技自潤軸承可以解決這些問題。igus® 易格斯的 iglidur® 自潤軸承在加工過程中已經嵌入固體潤滑劑,完全不需要反覆上油保養,因此更加乾淨、衛生。
不斷增加的價格和成本壓力正迫使產品開發轉向創新替代方案。這正是價值工程 (VAVE) 出現的目的。VAVE 是一種精進技術、流程和成本的有效方法。在注重效率和數量的汽車產業,VAVE 的實施是當務之急,其主要目標是提高競爭優勢。多年來,這種方法一直在不斷完善。價值分析成為價值工程,進而成為全面的價值管理。它是一種根據所使用的資源和材料為客戶提供簡單、實用的管理技術。如今,VAVE 已成為系列和預開發系列產品成本降低的措施。
隨著疫情發展趨緩,進入後疫情時代,生活逐漸回到正軌,人們的距離不再隔著螢幕,而展覽也不再只能透過線上的虛擬展示,更多的是人與人之間的實體接觸、交談對話。經歷了兩年的等待,2022 年的工具機展,開啟了展覽的第一槍。此次 TIMTOS 結合 TMTS,讓許久未見的工具機夥伴們重新聚首。而 igus® 易格斯地處工具機重鎮,當然沒有缺席本次的盛會。 igus® 易格斯的乾式軸承產品群中,drylin® 鋁擠型軌道搭配小巧精實的滑塊組合,一直都是工程師在想要減少空間又維持滑順度時的好選項!位於后里的高明精機工業 Kao Ming Machinery,本次展出 KMC-325GM 的動柱龍門機型,在前門的拉門上,應用了 igus® 易格斯的 drylin® W 滑軌組合:WS-16 及 WJRM-01-16。據現場研發同仁的分享,在良好的防塵機構設計下,igus® 易格斯的軌道運行良好,減少了安裝空間的需要。我們很高興 igus® 易格斯的產品可以幫助客戶的設計。