igus
第八屆 vector 獎強力招募中!vector 獎表彰使用供能系統和電線電纜的創新應用。 報名截止時間為 2022 年 2 月 11 日。你有引人矚目的拖鏈應用嗎?獎金豐富快來參加! 除了 vector 金獎、銀獎、銅獎之外,還有 vector 環保獎。拖鏈系統負責人 Michael Blass 說:「許多工業公司,例如 igus 易格斯正不斷地解決可持續發展的問題。客戶可以將使用過的拖鏈交給我們進行回收。我們按類型對材料進行分類回收,以生產用於新產品的原料。這正是我們作為 vector 獎的創辦人和評審藉由環保獎來表彰可持續項目的重要原因。」
本團隊與 igus® 台灣易格的合作已邁入第四年,從四代車到目前正在開發的六代車,都能看見 igus® 台灣易格斯的支持。2017年,在本團隊最艱困的時期, igus® 台灣易格斯向我們伸出援手,贊助高壓線纜,協助本隊完成架設電動車中最核心的電力系統。貴司的大力支持,使清大賽車工廠於2019年日本學生方程式競賽表現亮眼,勇奪電車組第二名,目前累積排名為亞洲排名第二、世界排名第二十一名。本年度我們有幸參訪貴司,商議合作內容,報告目前車隊進度以及未來展望。感謝igus® 台灣易格斯協助本團隊電系組,提供能承受高電壓、高電流的耐彎曲電線電纜、馬達遮罩線以及 igus® 台灣易格斯最引以為傲的耐磨工程塑膠自潤軸承、魚眼端桿軸承等。
igus® 的使命是製造高品質的產品,但這些產品也應該幫助客戶降低成本。「幫助客戶降低成本並精進技術」是我們的座右銘。為此,需要根據應用參數來確定產品的使用壽命。多年來,我們在 3,800 平方公尺的測試實驗室中積累了廣泛經驗。因此,測試是我們預測使用壽命的基礎。chainflex® 保固服務向客戶明確聲明了拖鏈中電纜的預期使用壽命。根據應用參數,igus® 保證拖鏈的使用壽命高達 4,000 萬次往返次數或 36 個月(以先到者為準)。
這是一個重要的問題。因為測試需要花費大量的時間和金錢。每個電纜製造商不是都有都必須執行的標準測試嗎?測試標準能帶給我們什麼資訊? 作為客戶,您可以從中獲得什麼優勢?我們將在今天的文章中回答所有這些問題。
對於像 igus® 這樣的工程塑膠公司如何開發用於拖鏈的耐用電纜?當 igus® 於 1971 年推出第一條工程塑膠拖鏈時,許多客戶對新能源供應概念充滿熱情,並希望對其系統進行改造。這需要大量的開發、實驗和測試。詳細評估哪些因素對電線電纜是重要的,以及它們必須具有哪些特性才能確保較長的使用壽命。在 1988 年推出第一條 chainflex® 耐彎曲電纜 CF1 之後,igus® 的電纜產品組合逐年增長。密集的測試和與客戶的密切合作使我們能夠不斷擴展各種電纜系列。如今我們可以提供廣泛的電線電纜產品組合,專門用於拖鏈應用,擁有超過 1,350 種電纜類型,常備庫存可現貨供應。
為什麼我們需要 UL 認證證書?最近許多客戶一直在詢問 igus® 易格斯為什麼要在我們的產品組合中添加另一個證書。為什麼我們需要 UL 認證證書?它代表了什麼,與現有的有何不同?我們將在這篇文章中討論它們,並解釋是什麼讓 UL Verified 如此獨特。
最一開始是看見國外很多幼兒園會利用木棧板來改造美化教室,因為發現木棧板的可塑性很大,所以也激發了創作魂!開始了尋找木棧板的旅程!但木棧板比想像中難尋找,經歷了網路、臉書、各種網路平台的搜尋,不是地區限制就是木棧板不符需求,最後在蝦皮上看見了尋找已久的木棧板,而且完整度與地理位置都符合需求,當下真的超激動跟開心!因此馬上與賣家聯絡,詢問後發現真是太幸運了!不論是價錢或是完整度,cp值都非常高!賣家也非常好,在知道我們的需求後還特地找了更多完整度高的木棧板,而且還有可遇不可求的電纜木軸,可以獲得這些木棧板與電纜木軸真的非常感謝與感動!
igus® 台灣易格斯攜手台大實驗林,植樹計畫如火如荼地展開。種下1,100株臺灣肖楠和1,100株櫸木的原生樹苗,面積達1.5公頃。從中重新認知我們與樹的依存關係,增強環保與生態意識,攜手守護美麗家園,為地球降溫。永續發展是 igus® 易格斯一貫堅持的企業理念,保護環境和氣候是我們使命的一部分,我們正走在實現碳中和的目標上,計畫在未來結合家庭日,讓同仁能攜家帶眷一同共襄盛舉,也邀請客戶一起響應,以客戶的名字種樹,一同植樹造林、減碳愛地球。
成功大學方程式賽車隊因為有 igus® 台灣易格斯的大力協助,讓團隊能夠繼續進行加工環節,並預計於今年九月初發表新車與參加台灣大學生賽車隊聯合展演活動,期待屆時新車的亮相!非常感謝業務工程師張國豐先生一直以來的協助與關心,讓團隊能夠順利選擇適合的產品進行加工。在過程中,也能深刻地感受到 igus® 台灣易格斯是一間相當注重客戶需求,能夠精準提供服務的公司。
目前正在研製的 Apollo IX 是在開發階段以競賽為主,在設計車輛機構零件必須達到輕量化且耐用,才能降低行駛中的阻力,減少能耗,因此尋找到 igus® 易格斯的工程塑膠自潤軸承,在官網裡也看到了目前許多車輛實際使用的案例。所以我們與 igus® 易格斯「青年學子 YESprogram – 大專院校行銷推廣」窗口邀請此次合作。原先認為使用塑膠零件的印象大多都是不耐用、易損壞,在接觸 igus® 易格斯的工程塑膠自潤軸承之後,完全顛覆先前的想法,讓我們在機構設計上減少時間,也對工程塑膠有更進一步的了解,非常感謝台灣易格斯 igus® 這一次提供的產品及協助,使我們更進一步達成目標。