cables
世界的聯繫越來越緊密,一切都必須更有效率。人工智慧和聊天機器人正在承擔越來越多的任務。但過去的問題告訴我們,供應鏈可能會中斷,可能會出現重大問題。這就是為什麼我們建立了一個由生產和儲存地點以及服務合作夥伴組成的全球網路,以適應當今的需求。我們還創建了大量的線上工具,以便您可以隨時獲得資訊或訂購新產品。您可以從我們這裡訂購現成的電纜。如果目錄中沒有合適的解決方案,您可以自己輕鬆利用並線上訂購。我們在業界的長期經驗和內部實驗室的大量測試使我們能夠對產品的使用壽命做出可靠、經過測試的預測。這為您提供了可靠產品,其長使用壽命使您選擇的產品能夠更可持續的使用,因為您不必定期更換它。我們的使用壽命計算器可讓您輕鬆計算預期的使用壽命。
每次旅行,最讓人頭疼的莫過於是如何收拾行李。你是否對這種場景感到熟悉:暑假即將結束,你匆忙在飯店整理好行李準備回程。當你努力將行李箱收拾得整整齊齊,卻發現空間已經不夠用了。 奇怪!第一次打包時明明都塞得下,難道是可用空間縮小了嗎?機械和設備工程中也存在類似的現象:可用空間越來越小。機器必須變得更緊湊,對移動拖鏈中所有電纜的機械要求也越來越高。但是如果空間不夠,或者對動作的要求很高怎麼辦?這正是 igus® 推出高級 TPE 電纜的地方。
在選擇電纜時,人們經常討論價格,但很少討論成本,對於在拖鏈中經過數百萬次循環開發的高品質電纜,廉價電纜的成本可能高出許多倍。尤其是在現今環境下,避免浪費和保護環境是大眾關注的議題。重要的是不要只關注價格,更重要的是零組件的使用壽命。一聽到「塑膠」,人們的直覺反應通常會認為其對環境有害。igus® 對可持續性進行了許多反思與展望,其眾多項目都真正將其付諸實踐。在 igus®,我們從不停止以各種方式學習和改進。您可以在此篇文章中獲得有關 igus® 可持續性發展的一些見解。
這是一個重要的問題。因為測試需要花費大量的時間和金錢。每個電纜製造商不是都有都必須執行的標準測試嗎?測試標準能帶給我們什麼資訊? 作為客戶,您可以從中獲得什麼優勢?我們將在今天的文章中回答所有這些問題。
對於像 igus® 這樣的工程塑膠公司如何開發用於拖鏈的耐用電纜?當 igus® 於 1971 年推出第一條工程塑膠拖鏈時,許多客戶對新能源供應概念充滿熱情,並希望對其系統進行改造。這需要大量的開發、實驗和測試。詳細評估哪些因素對電線電纜是重要的,以及它們必須具有哪些特性才能確保較長的使用壽命。在 1988 年推出第一條 chainflex® 耐彎曲電纜 CF1 之後,igus® 的電纜產品組合逐年增長。密集的測試和與客戶的密切合作使我們能夠不斷擴展各種電纜系列。如今我們可以提供廣泛的電線電纜產品組合,專門用於拖鏈應用,擁有超過 1,350 種電纜類型,常備庫存可現貨供應。
為什麼我們需要 UL 認證證書?最近許多客戶一直在詢問 igus® 易格斯為什麼要在我們的產品組合中添加另一個證書。為什麼我們需要 UL 認證證書?它代表了什麼,與現有的有何不同?我們將在這篇文章中討論它們,並解釋是什麼讓 UL Verified 如此獨特。