易格斯
隨著疫情發展趨緩,進入後疫情時代,生活逐漸回到正軌,人們的距離不再隔著螢幕,而展覽也不再只能透過線上的虛擬展示,更多的是人與人之間的實體接觸、交談對話。經歷了兩年的等待,2022 年的工具機展,開啟了展覽的第一槍。此次 TIMTOS 結合 TMTS,讓許久未見的工具機夥伴們重新聚首。而 igus® 易格斯地處工具機重鎮,當然沒有缺席本次的盛會。 igus® 易格斯的乾式軸承產品群中,drylin® 鋁擠型軌道搭配小巧精實的滑塊組合,一直都是工程師在想要減少空間又維持滑順度時的好選項!位於后里的高明精機工業 Kao Ming Machinery,本次展出 KMC-325GM 的動柱龍門機型,在前門的拉門上,應用了 igus® 易格斯的 drylin® W 滑軌組合:WS-16 及 WJRM-01-16。據現場研發同仁的分享,在良好的防塵機構設計下,igus® 易格斯的軌道運行良好,減少了安裝空間的需要。我們很高興 igus® 易格斯的產品可以幫助客戶的設計。
「易起械逅」以國內高中職在學學生為參加對象,透過競賽縮短學用之間距離,加速推動工業 4.0 的技術與應用並結合實作的經驗,提倡互助學習,鼓勵團隊合作外,期許參賽高中職生經由營隊體驗與動手做的過程,發現其對機器人領域的興趣,透過競賽方式發掘相關產業人才,促進產學合作交流。營隊採培訓與決賽的模式規劃,決賽題目以德商台灣易格斯 igus® 的模組化機械手臂實作為主要評分項目,透過機械手臂進行平面堆棧和立體堆棧易格斯產品,以速度和整齊度為評分標準,期許以生活化的競賽內容包裝實作知識,引導學生了解未來發展趨勢,同時滿足學生學習及產業發展雙向的需求。
這次的實驗是測試及實驗藉由紅光雷射照亮一顆小水滴,我看見了光的折射、繞射光學中基本現象,將實驗結果仔細探討,深入研究後,我也觀察到許多美麗的干涉、繞射條紋, 在實驗以及聽教授講解的過程中不僅讓學我到各種不同的物理知識實驗,在自己能夠動手做實驗的同時得到巨大的成就感。過程中也慢慢的從木棒、曬衣夾、擴展夾,改為現在所看到台灣易格斯所提供的零件,也使我的實驗更加精準,在於雷射對準水滴方便了許多,因為最困難的是怎麼讓雷射精準的發射到水滴,每次都要調整很久才能讓圖形剛好在正中央。這個實驗所能再實驗的變因還有很多,希望之後能對這個實驗能夠再研究一下,做出更多不同且有趣好玩的實驗變因。特別感謝台灣易格斯無償提供 drylin® W Econ 免上油線性滑軌系統雙軌 WS-CA,讓此實驗可以順利完成。
在選擇電纜時,人們經常討論價格,但很少討論成本,對於在拖鏈中經過數百萬次循環開發的高品質電纜,廉價電纜的成本可能高出許多倍。尤其是在現今環境下,避免浪費和保護環境是大眾關注的議題。重要的是不要只關注價格,更重要的是零組件的使用壽命。一聽到「塑膠」,人們的直覺反應通常會認為其對環境有害。igus® 對可持續性進行了許多反思與展望,其眾多項目都真正將其付諸實踐。在 igus®,我們從不停止以各種方式學習和改進。您可以在此篇文章中獲得有關 igus® 可持續性發展的一些見解。
細節中往往隱藏了最重要的潛在需求,新型 igus® chainflex® 耐彎曲電纜專用運輸紙箱就是這種情況。沒有電纜捲軸也可以正確地展開電線電纜?透過 chainflex® CASE,igus® 提供了一個實用的解決方案。這個聰明的想法不僅降低了交貨和儲存空間的成本,而且透過掃描 QR code ,可直接在線上商店快速重新訂購。
在家中或辦公室中佈線電纜通常是一項艱鉅的任務。 例如,用於連接印表機或監視器的大量電纜,必須安全可靠地佈線。 這是因為傢俱變得越來越多功能化,以使工作場所盡可能靈活。 igus® 為辦公室、傢俱產業的應用提供了許多解決方案,可節省安裝空間和裝配時間。
第八屆 vector 獎強力招募中!vector 獎表彰使用供能系統和電線電纜的創新應用。 報名截止時間為 2022 年 2 月 11 日。你有引人矚目的拖鏈應用嗎?獎金豐富快來參加! 除了 vector 金獎、銀獎、銅獎之外,還有 vector 環保獎。拖鏈系統負責人 Michael Blass 說:「許多工業公司,例如 igus 易格斯正不斷地解決可持續發展的問題。客戶可以將使用過的拖鏈交給我們進行回收。我們按類型對材料進行分類回收,以生產用於新產品的原料。這正是我們作為 vector 獎的創辦人和評審藉由環保獎來表彰可持續項目的重要原因。」
igus® 的使命是製造高品質的產品,但這些產品也應該幫助客戶降低成本。「幫助客戶降低成本並精進技術」是我們的座右銘。為此,需要根據應用參數來確定產品的使用壽命。多年來,我們在 3,800 平方公尺的測試實驗室中積累了廣泛經驗。因此,測試是我們預測使用壽命的基礎。chainflex® 保固服務向客戶明確聲明了拖鏈中電纜的預期使用壽命。根據應用參數,igus® 保證拖鏈的使用壽命高達 4,000 萬次往返次數或 36 個月(以先到者為準)。
這是一個重要的問題。因為測試需要花費大量的時間和金錢。每個電纜製造商不是都有都必須執行的標準測試嗎?測試標準能帶給我們什麼資訊? 作為客戶,您可以從中獲得什麼優勢?我們將在今天的文章中回答所有這些問題。
對於像 igus® 這樣的工程塑膠公司如何開發用於拖鏈的耐用電纜?當 igus® 於 1971 年推出第一條工程塑膠拖鏈時,許多客戶對新能源供應概念充滿熱情,並希望對其系統進行改造。這需要大量的開發、實驗和測試。詳細評估哪些因素對電線電纜是重要的,以及它們必須具有哪些特性才能確保較長的使用壽命。在 1988 年推出第一條 chainflex® 耐彎曲電纜 CF1 之後,igus® 的電纜產品組合逐年增長。密集的測試和與客戶的密切合作使我們能夠不斷擴展各種電纜系列。如今我們可以提供廣泛的電線電纜產品組合,專門用於拖鏈應用,擁有超過 1,350 種電纜類型,常備庫存可現貨供應。