igustaiwan – 台灣易格斯部落格-igus Blog Taiwan

關鍵字:

igustaiwan

Future Shock 機器人團隊與 igus® 易格斯共創 2025 FRC 區域賽輝煌成就

Evangeline Lin | 2025 年 5 月 8 日

明道中學 Future Shock 團隊本年度團隊很榮幸邀請到 igus® 易格斯成為團隊的合作夥伴,提供我們高品質且耐用的塑鋼拖鏈,使機器人的穩定性更高,於比賽中更能發揮穩定實力。本次合作過程中,團隊採用了igus® 易格斯尖端的 energy chain 拖鏈E2.15 系列,大幅提升機器人的穩定性與可靠性。這些耐磨的塑鋼拖鏈在高速運動機構中表現卓越,有效保護關鍵電纜與線材免受損壞,讓團隊能夠專注於優化機器人功能與比賽策略,而無需擔憂維護問題。除了提供極高穩定性及耐用性的產品,igus® 易格斯更展現對 STEM 教育的堅定承諾,積極參與技術指導。團隊非常感謝 igus® 易格斯的工程師親赴明道中學,與團隊密切合作,解決技術難題並優化機器人設計。這種協作支持團隊突破工程能力界限的信心,確保機器人在比賽中達到最佳表現。

查看更多...

臺大賽車隊 NTU Racing 征戰 2024 FSAE Japan 日本賽

Evangeline Lin | 2025 年 4 月 9 日

本次合作中臺大賽車隊使用了 igus® 易格斯的耐彎曲馬達電纜 CF310.UL.350.01、 CF35.UL.40.04,高柔性的電纜能夠顯著的降低配線需要的空間,使得賽車上的空間能得到更好的利用。另外,igus® 易格斯也提供了高柔性匯流排電纜 CFBUS.LB.040,其耐高壓及屏蔽干擾的能力是作為電池箱內部通訊線的必要條件。igus® 易格斯更在合作過程中協助我們挑選最合適的電纜,使得臺大賽車隊的動力系統設計能得到更進一步的提升。臺大賽車隊以第五代電動方程式賽車 Epsilon 5 參加 2024 日本賽 FSAE Japan 不但獲益良多,更締造隊史最佳紀錄。團隊通過了比賽所有車檢項目,包含機械檢查、電力檢查、傾斜測試、淋雨測試、車手逃脫測試和剎車測試,獲得賽方認證的賽道資格與安全性,也在 Design Report 榮獲 EV 組第四名的佳績

查看更多...

新北石碇區永定國小附幼 – 美化電纜木軸,變成寶貝桌!

Evangeline Lin | 2024 年 10 月 16 日

感謝 igus® 台灣易格斯能贊助兩個電纜軸,暑假經過老師美化的電纜軸,不僅有助於學習區規劃-變成黏土桌&鬆散素材桌,透過創新設計和巧妙利用,廢棄的電纜軸可以轉變為實用且富有藝術感的桌子,讓小朋友喜歡在這兒創作,發揮電線軸變寶貝桌的價值,讓幼兒園的孩子們在創意學習中獲得快樂。

查看更多...

igus 工程塑膠自行車開始批量生產,新名稱為 RCYL

Evangeline Lin | 2024 年 6 月 5 日

來自科隆的自行車由回收的漁網製成,無需潤滑 RCYL 開啟了永續移動的新篇章。以前的 igus:bike 現在被命名為 RCYL – 一種由 50% 的回收漁網製成的自行車。在動態零組件方面,igus 採用了免潤滑、無腐蝕、可回收的高性能工程塑膠 -「零潤滑」。透過在科隆的批量生產,igus 樹立了一個里程碑:公司的目標是在下一季度生產 5,000 輛自行車。然而,這僅僅只是個開始。我們的目標是在世界各地的垃圾掩埋場建立在地化生產,從而結束塑膠循環。

查看更多...

金屬和工程塑膠的結合,翻轉你的認知,帶你認識螺桿螺母

Evangeline Lin | 2024 年 4 月 3 日

免上油,長使用壽命一直都是易格斯產品的特性。市面上有許多的傳動元件,包含軌道,汽缸,螺桿等等,都需要額外的保養和維護。igus® 易格斯在2015年開發了擁有許多專利的高導程螺桿”dryspin”,這是一款免上油免保養的自潤產品,它的圓弧設計更能有效提高效率,增加接觸面積,它不僅擁有金屬的強度,更依靠工程塑膠來提高產品的使用壽命。螺桿是一種將旋轉轉化成線性運動的零件,因此它需要擁有耐溫抗壓等特性。

查看更多...

業界實例分享 – 永鉅精密,龍門加工中心機。

Evangeline Lin | 2024 年 1 月 15 日

永鉅精密擅長大型龍門機的開發設計生產,這台 SD-48090 龐然大物,X軸可運行 9 米,Y 軸跨距 4.8 米且Z軸行程超過 2 米的機台。因為行程長,機台採用動柱結構,最重要的油氣水電供應需經由 igus® 易格斯 E4 全閉式拖鏈傳送到揹負在機台上的電氣箱。

查看更多...

阿波羅太陽能車隊 Apollo Solar Car Team – 世界太陽能車挑戰賽

Evangeline Lin | 2023 年 11 月 28 日

這次 Apollo IX 所參與的競賽是於澳洲所舉辦的2023 BWSC ( Bridgestone World Solar Challenge ),賽規上所要求的雙重絕緣保護及線材彎曲、耐燃要求是非常嚴苛的,我們在尋找符合賽規的線材過程中,尋找到 igus® 易格斯的「主軸電纜」,可以符合賽規嚴苛的要求外,並且之前有合作過的經驗,所以邀請 igus® 易格斯「青年學子 YES program – 大專院校行銷推廣」窗口和我們再次合作參與此次的競賽以及 Apollo IX 的完成。在本次的合作中使用的產品是 chainflex® CF885.250.01 主軸電纜及 chainflex® CF885.100.01 主軸電纜。在安裝和操作過程中,我們發現這款雙重絕緣電纜的柔軟性和易安裝性使得我們在製作 Apollo IX 的過程更加順利。堅固的結構和優越的耐久性確保了電力在極端條件下都能夠穩定運行,延長了電路系統的使用壽命。

查看更多...

飛機內裝:無所不在的 igus® 產品

Evangeline Lin | 2023 年 9 月 13 日

飛機內裝是旅行的一個重要部分,如果您近期有幸出國,您有沒有注意到當您在飛機上享受著陽光時,您離 igus® 產品不會太遠。igus® 作為運動工程塑膠製造商而聞名。我們不斷參與飛機內裝零件的設計。投入大量時間和資源來幫助設計我們的產品以適應該行業的各種應用。

查看更多...

如何運用小彎曲半徑的馬達電纜?

Evangeline Lin | 2022 年 11 月 29 日

任何在大城市尋找停車位的人都會發覺到空間往往是個問題。汽車變得越來越大,此外,與 20 或 30 年前相比,現在道路上的車輛數量明顯增加。 但是,如果將現今汽車的內裝與 80 年代的汽車進行比較,您會發現現今汽車的後車廂小很多。這是因為現今汽車的座椅更加安全、車身更堅固。 此外,汽車現在也應用了更多的技術,這些技術也必須整合在車輛中。更重要的是,內裝更貼合,使其看起來更漂亮。如今,現代化機器擁有更多先進的技術。市場要求機器必須更加緊湊,這對拖鏈的安裝空間也有影響。越來越多用於感測器和匯流排傳輸的電纜也必須與馬達電纜一起放置在拖鏈中,並儘可能減小彎曲半徑。igus® 提供 chainflex® 耐彎曲馬達電纜,其外護套材料由 PVC、PUR 和 TPE 製成。TPE 電纜具有高耐油性和耐多種化學品的能力。TPE 的耐磨性能也明顯優於 PVC 或 PUR 電纜。igus® 所有無鹵 TPE 電纜均獲得 UL 認證。

查看更多...

耐彎曲電纜七大選型原則

Evangeline Lin | 2022 年 9 月 8 日

電線電纜的種類繁多複雜,例如說電纜本身的設計 ! 所以知道電纜本身的設計原理是非常重要的 ! igus® chainflex® cables 易格斯耐彎曲電線電纜有七個原則確保各產業的成功應用且具有非常長的使用壽命。

查看更多...