易格斯
感謝 igus® 台灣易格斯能贊助兩個電纜軸,暑假經過老師美化的電纜軸,不僅有助於學習區規劃-變成黏土桌&鬆散素材桌,透過創新設計和巧妙利用,廢棄的電纜軸可以轉變為實用且富有藝術感的桌子,讓小朋友喜歡在這兒創作,發揮電線軸變寶貝桌的價值,讓幼兒園的孩子們在創意學習中獲得快樂。
來自科隆的自行車由回收的漁網製成,無需潤滑 RCYL 開啟了永續移動的新篇章。以前的 igus:bike 現在被命名為 RCYL – 一種由 50% 的回收漁網製成的自行車。在動態零組件方面,igus 採用了免潤滑、無腐蝕、可回收的高性能工程塑膠 -「零潤滑」。透過在科隆的批量生產,igus 樹立了一個里程碑:公司的目標是在下一季度生產 5,000 輛自行車。然而,這僅僅只是個開始。我們的目標是在世界各地的垃圾掩埋場建立在地化生產,從而結束塑膠循環。
憑藉我們在科隆的客戶服務、遍佈全球的分支機構以及無數的服務合作夥伴,您始終可以在您所在的地方找到合適的聯繫人。我們的專家定期接受教育培訓,保證提供「德國製造」的優質服務。廣泛的線上工具、wiki 和部落格使您能夠快速輕鬆地找到合適的電纜。這篇文章將告訴您更多有關我們數位化服務的資訊。
十多年前,您會在許多機台設備上看到傳統的滾珠軸承或 T 型線性滑軌。如今,行程靈活且耐用的 drylin® W 自潤式線性滑軌的問世已經改變了這個規則。drylin® W 自潤式線性滑軌提供雙軌及單軌的規格,在雙軌的部分省去了校正的必要;單軌的部分則提供較多機構設計的彈性。輕量化、免上油、免保養、低成本的直線滑軌取代了傳統用心軸支撐的連座軸承,其中不必要的軸封、連桿機構和潤滑系統都一併被取代。
每次旅行,最讓人頭疼的莫過於是如何收拾行李。你是否對這種場景感到熟悉:暑假即將結束,你匆忙在飯店整理好行李準備回程。當你努力將行李箱收拾得整整齊齊,卻發現空間已經不夠用了。 奇怪!第一次打包時明明都塞得下,難道是可用空間縮小了嗎?機械和設備工程中也存在類似的現象:可用空間越來越小。機器必須變得更緊湊,對移動拖鏈中所有電纜的機械要求也越來越高。但是如果空間不夠,或者對動作的要求很高怎麼辦?這正是 igus® 推出高級 TPE 電纜的地方。
任何在大城市尋找停車位的人都會發覺到空間往往是個問題。汽車變得越來越大,此外,與 20 或 30 年前相比,現在道路上的車輛數量明顯增加。 但是,如果將現今汽車的內裝與 80 年代的汽車進行比較,您會發現現今汽車的後車廂小很多。這是因為現今汽車的座椅更加安全、車身更堅固。 此外,汽車現在也應用了更多的技術,這些技術也必須整合在車輛中。更重要的是,內裝更貼合,使其看起來更漂亮。如今,現代化機器擁有更多先進的技術。市場要求機器必須更加緊湊,這對拖鏈的安裝空間也有影響。越來越多用於感測器和匯流排傳輸的電纜也必須與馬達電纜一起放置在拖鏈中,並儘可能減小彎曲半徑。igus® 提供 chainflex® 耐彎曲馬達電纜,其外護套材料由 PVC、PUR 和 TPE 製成。TPE 電纜具有高耐油性和耐多種化學品的能力。TPE 的耐磨性能也明顯優於 PVC 或 PUR 電纜。igus® 所有無鹵 TPE 電纜均獲得 UL 認證。
金怡合原先使用傳統的A型架,當登機橋做伸縮時,A型架會做開合,在A型架的頂端對電纜造成非常大的應力,往往電纜在這個地方最容易斷線,也增加了許多維護、人力及時間成本。接受我們的產品推薦後,金怡合在某些案場開始使用 e-chain® 拖鏈系統與 chainflex® 耐彎曲電纜,經過多年的實際測試,對於 igus® 易格斯產品的使用壽命逐漸有了信心,線材替換的頻率也大幅降低。同時金怡合也與各大機場簽訂維修合約,我們的產品品質也大幅減少了電纜線的維修成本。若需要維修的話,金怡合也採納我們的建議使用 E4Q 拖鏈系列,此系列完全不需要工具即可更換內部電線電纜。經過幾次合作,金怡合對於 igus® 易格斯的產品非常有信心,在高雄國際機場全新空橋製造案全部使用 e-chain® 拖鏈系統與 chainflex® 耐彎曲電纜。